新闻 中心

安富利公司推出PicoZed软件无线电SOM

 

新加坡 – 2015年10月16日 – 全球领先的技术分销商– 安富利公司(NYSE:AVT)宣布推出坚固耐用、低功率、体积小巧的模块化系统(SOM)PicoZed™ SDR Z7035/AD9361,该系统将关键的射频信号电路与高速可编程逻辑整合到一起,大大减少了设计师们开发无线通信系统射频到基频带信号处理芯片的周期。这一经过全面认证的PicoZed软件无线电SOM提供捷变频宽带70 MHz 到6.0 GHz 范围内的2x2接收和传输路径,使该系统同时适用于固定式和移动式SDR应用系统。点击此处查看新型PicoZed™ SDRZ7035/AD9361视频演示。

PicoZed™ SDR Z7035/AD9361模块化系统(SOM)将ADI公司的AD9361综合射频捷变收发器与XilinxZ-7035 Zynq®-7000所有可编程系统级芯片相结合,由可靠的仿真和与Xilinx Vivado®设计套件无缝整合的代码生成工具支持。为快速开发软件无线电产品原型,安富利公司推出PicoZed™ SDR开发工具包,该工具包包含启动软件无线电(SDR)设计的一切所需,包括PicoZed SDR Z7035/AD9361 SOM, 和一个带有高带宽USB接口、双千兆以太网接口、小型可插拔/公共广播电台接口(CPRI)和射频功率模块的载卡。支持系统设计时与MATLAB®Simulink® 的快速数据交换和系统部署时硬件/软件协同设计流程的试验。

“无论是在军事、工业领域还是消费者,如今的无线电设备都是体积小、重量轻、频率低,能够分析很大范围的频率。软件无线电技术给便携式通讯设备(包括公共无线电广播设备、点对点通讯和无线网络安全)提供硬件定制不可能实现的灵活性和可升级性”,安富利电子元件全球技术市场总监Luc Langlois这样说。有了PicoZed SDR,工程师们可以使用生产过程中用到的系统级芯片立即开始应用程序开发,这样就减少了开发和部署生产SDR设备的风险和所需的时间。

“基本的软件无线电设备架构看起来相对简单,只需要对射频信号数字化然后将数字化的结果使用多种算法进行处理。但是对于许多想要开发产品的软硬件工程师们来说,仍然存在一定的困难,因为让各个软硬件设备各就其位、发挥作用是一件复杂而且十分耗时的工作。而配备有AD9361射频捷变收发器的PicoZed SDR SOM就解决了这一问题”,ADI公司工程总监Robin Getz说。PicoZed SDR SOM简单易用同时由综合C++、C#和python绑定的稳健软件生态系统支持。每个单元都包含一个带有Kintex 等级FPGA(275K逻辑单元)和以800MHz运行用于数据处理的双ARM Cortex A9开放型可重复编程的Zynq芯片。从超高速USB3.0和双千兆以太网到PCIe的多个接口使得连接性更强,从而使实时数据能流入多个SDR设计环境,包括MATLAB/Simulink。使用同样的无线电和基带处理器,SDR开发人员现在可以快速的从算法开发到达最终量产。

“PicoZed SDR是无线系统开发和部署的理想选择”,MathWorks信号处理应用程序高级分析师Ken Karnofsky说。“与设计工具如MATLAB和Simulink结合时,由于无线系统原型设计、验证和成果部署环境环境单一,PicoZed SDR极大地提高了设计师的生产力,”

“根据我们最初对LTE系统的试验,整个PicoZed SDR模块所用功率小于5W”,赛灵思MILCOM系统架构师John Shanton说。“这种先进的SDR平台可以让你在完整的单板无线电设备上即可使用无线应用程序。”

PicoZed™ SDR开发工具包包括:

  • PicoZed SDR Z7035/AD9361 SOM(100mm x 62mm,典型的功耗小于5W)
  • PicoZed SDR FMC载卡
  • 12V 电源
  • 脉冲 LTE/MIMO 2x2 天线(WA700-2700)
  • SD 内存卡
  • HDMI、 USB、 以太网和 U.FL 电缆
  • 快速入门指南
  • 可选的MathWorks通讯设计包

为了帮助无线系统设计师们最大化实现PicoZed SDR潜力,自2015年11月开始安富利公司与Analog Devices、MathWorks和赛灵思公司合作,为用户提供一系列软件无线电SpeedWay Design Workshops™。

PicoZed SDR Z7035/AD9361系统化模块(SOM)目前可在安富利公司电子订购,售价1095美元 。PicoZed SDR开发工具包售价1799美元,而PicoZed SDR FMC载卡的售价为595美元。欲了解PicoZed SDR SOM和载卡的更多信息或订购本工具包,请访问www.picozed.org/sdr..

安富利公司简介

从组件到云,从设计到报废处置, 安富利公司 (NYSE:AVT) 以包罗万象的创造产品、服务和解决方案,帮助打造、销售和使用先进技术的全球客户加速获得成功。安富利是财富500强企业,2015财年收入达279亿美元。想了解更多信息,请访问www.avnet.com.

微信账号:AvnetAsia
加入安富利的 LinkedIn 社区
阅读更多安富利博客

 

新闻中心

查看更多新闻。

查看更多